结果:找到"机械工程 机械设计 基准 形位公差",相关内容1000条
  • 初入职场的机械工程师到底该学哪个机械设计软件呢?
  • 首先最基本的,手工机械制图是基本功任何的设计都是基于你的思维的创造,软件只是工具,真正主导是你的思维,而手绘制图正式锻炼你思维、空间想象力以及创造力最好的方法。机械设计最重要的是知识和经验,所谓的三维软件什么的都只是工具。你要清楚自己的定位,是机械设计工程师而不是绘图员。在工具选择的角度来讲的话,Solidworks最容易入门,比较适合机械零件设计,钣金的话Proe比较好,模具选UG。CATIA广泛应用于航空、汽车行业,这个软件的曲面功能强大,别的三维一般只做到G1、G2,但CATIA却可轻易做到G3、G4。SOLIDWORKS这个软件常用于机械装备、非标设备、机器人等行业,特点是广泛应用于...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 软件 软件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:39:00
  • 【专业知识】机械工程师不可不知的基准,到底是什么
  • 基准是干啥的当我们看一个典型的形位公差标注时,一定会注意到后面一溜带字母的框框,这就是该公差的“基准系统”。然而,为啥要有基准呢。请先来回答一个问题:珠穆朗玛峰有多高?对,为什么海拔这么重要,因为他标明了和定义了测量的起始点!海拔也就是从海平面为零点测量,所以在这里海平面就是基准。再问一个问题:测量一个人的身高分几步?这里的平台和标尺都是基准,是为了保证测量的唯一性和准确性所引入的参照,所以我们可以总结出基准的主要作用有两个:提供测量的原点或参照约束被测对象的放置方式了解完基准的作用,我们还需要来区分几个概念:基准(Datum):用于定位或约束零件的理想几何体,如点,直线,平面等。要注意,基...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-07 10:48:00
  • 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
  • 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
  • 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
  • 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
  • 【机械设计】轴类零件设计不合理
  • 如下图所示,该图为了表达画了一个简单的示意结构,中间是一轴类零件,连接在两个零件的中间。图中的轴类零件设计成两小中间大的形状,这样零件加工时需要二次装夹,加工复杂、尺寸不好保证。可以在不影响功能的情况下设计成一端大一端小的形状,这样的形状加工更简单。当然,并不是所有设计成两端小中间大的轴都不合理,实际上大部分有两个轴承位的结构都有这样的特征。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 非标 轴类零件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 10:41:00
  • 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
  • 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
  • 【机械设计】CNC图纸问题|公差设计不合理案例及建议
  • 在给客户生产时,我们往往会发现,设计与生产在一些细节上是有差异的,在生产过程中,受限于加工方法、机床设备精度、环境因素、人为因素等多种因素的综合影响,零件的实际尺寸和形状总是会偏离理论值,会存在一定的误差,当多个零件装配在一起形成产品时,各零件误差会产生累积,最终影响装配质量和产品性能。当工程师做设计时:1.公差设计的很严格,零件加工难度就会增大、成本变高,经济性不好;2.公差设计的很宽松,产品又无法保证质量及性能要求。因此,工程师在做产品设计时除了要设定理论尺寸,还需要设计合理的偏差允许范围来指导生产装配,零件尺寸的偏差允许范围一般称之为“公差”。我们整理了近期遇到的两个公差设计不合理的案...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 14:30:00
  • 机械设计中的公差介绍
  • 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
  • “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
  • 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 师 小白 CNC 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: